This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:在数据表中未包含的地址寄存器中设置 CFG 文件。 这是什么?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873889/adc12dj5200rfevm-cfg-file-is-set-in-the-register-of-the-address-which-is-not-in-the-datasheet-what-is-this

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

当我读取 EVM 的 CFG 文件以用作我设计的电路板配置的参考时、我发现数据表中未包含的寄存器已设置。


具体而言、它们是 ADC12DJxx00RF_JMODE1.cfg 中的地址0x02b 和0x2a2。

此设置的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个寄存器在内部自动置位、用于 抑制转换器内部的噪声。

    由于5200RF ADC 尚未完全释放、因此目前尚未确定是否泄露这些寄存器。

    此致、

    Rob