请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RFEVM 您好!
当我读取 EVM 的 CFG 文件以用作我设计的电路板配置的参考时、我发现数据表中未包含的寄存器已设置。
具体而言、它们是 ADC12DJxx00RF_JMODE1.cfg 中的地址0x02b 和0x2a2。
此设置的用途是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我读取 EVM 的 CFG 文件以用作我设计的电路板配置的参考时、我发现数据表中未包含的寄存器已设置。
具体而言、它们是 ADC12DJxx00RF_JMODE1.cfg 中的地址0x02b 和0x2a2。
此设置的用途是什么?