This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:数字输入引脚的输入电容值

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891611/ads8920b-input-capacitance-value-for-digital-input-pins

器件型号:ADS8920B

您好!

我的客户想知道 ADS8920B 的 SDI/CONVST/CS/CSLK 的输入电容值。
请告诉我这些值吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、您好!

    IBIS 模型中包含数字输入引脚特性。

    http://www.ti.com/lit/zip/sbam278

    电容是封装和裸片的总和。

    典型封装电容: 0.2pF

    典型芯片电容:0.4pF

    总典型输入电容: 0.6pF

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用