Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8920B 您好!
我的客户想知道 ADS8920B 的 SDI/CONVST/CS/CSLK 的输入电容值。
请告诉我这些值吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Oba-San、您好!
IBIS 模型中包含数字输入引脚特性。
http://www.ti.com/lit/zip/sbam278
电容是封装和裸片的总和。
典型封装电容: 0.2pF
典型芯片电容:0.4pF
总典型输入电容: 0.6pF
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用