This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:DTGC 模式下的 VCNTL 极化

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873534/afe58jd28-vcntl-polarization-in-dtgc-mode

器件型号:AFE58JD28
主题中讨论的其他器件:AFE5808

尊敬的支持:

如果我们的 AFE 仅在数字 TGC 模式下使用、我们应该如何设置 VCNTL 引脚? 悬空?

我们是否可以考虑等效电路与 AFE5808相同(数据表图77)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问、

    我会将您的问题转发给我们的团队。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的系统工程师回答为:

    当您使用数字 TGC 而不是 VCNTL 时

    您可以制作您的 VCNTL

    ===================

    浮动正常  

    ===========

    谢谢!

    此致、