请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD28 主题中讨论的其他器件:AFE5808
尊敬的支持:
如果我们的 AFE 仅在数字 TGC 模式下使用、我们应该如何设置 VCNTL 引脚? 悬空?
我们是否可以考虑等效电路与 AFE5808相同(数据表图77)?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.