This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:有关 DDC114#39;s 采样率的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC316, IVC102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880689/ddc114-questions-about-ddc114-s-sampling-rate

器件型号:DDC114
主题中讨论的其他器件: DDC316IVC102

大家好、

我们的客户使用 DDC114收集3通道100pA (最大值) 电流。 在3k 采样率之前是可以的。 但是、它们希望将采样率提高到>=6ksps。

从我们的数据表中可以看出、集成时间是固定的、这与 CLK 有关。

只需与您再次确认:

1) 1)如果将输入范围限制在2 (~105pC)范围内、 也就是说 CF 会更小、是否可以具有6k+SPS?

2) 2)如果采样率是固定的、您有其他建议吗? 不喜欢太多通道。

3) 3)对于单位 PC,它是否可以等效于 PA*1s?

谢谢!

BR

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    ~3KSPS 限值由多个不同方面设定、包括数字闭合(以该速度合成数字)。 因此、否、降低输入范围不会帮助提高该速度。 6KSPS 远超规格、因此、我不希望器件的行为勉强正常... 对于这些速度、您可以获得的通道数最低的是具有20位/通道的 DDC232CK (6KSPS)或仅具有16b/ch (50KSPS)的 DDC316。 遗憾的是、任何这些都很容易使解决方案的价格翻倍。

    让我们脱机讨论一下、您可以在其中详细描述应用、也许我们可以找到一些解决方案、但它实际上可能会沿另一个方向(更少的通道)运行、例如使用 IVC102。。。。

    此致、

    教育