Other Parts Discussed in Thread: DDC114, DDC316, IVC102
主题中讨论的其他器件: DDC316、 IVC102
大家好、
我们的客户使用 DDC114收集3通道100pA (最大值) 电流。 在3k 采样率之前是可以的。 但是、它们希望将采样率提高到>=6ksps。
从我们的数据表中可以看出、集成时间是固定的、这与 CLK 有关。
只需与您再次确认:
1) 1)如果将输入范围限制在2 (~105pC)范围内、 也就是说 CF 会更小、是否可以具有6k+SPS?
2) 2)如果采样率是固定的、您有其他建议吗? 不喜欢太多通道。
3) 3)对于单位 PC,它是否可以等效于 PA*1s?
谢谢!
BR
Marvin