This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J65:ADS52J65模拟输入阻抗

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J65EVM, ADS52J65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871712/ads52j65-ads52j65-analog-input-impedance

器件型号:ADS52J65

你好

我们正在评估 ADS52J65、并希望对 ADS52J65EVM 上的一个输入通道进行一些硬件修改。 为此、我们需要针对输入的采样(跟踪)模式输入阻抗。 所需的频带为15-35MHz 和90-110MHz、阻抗值应为并联等效表示。

由于基于开关电容器的采样保持架构、我无法使用我们的设备测量此参数。 请参阅应用手册 AN-742。

是否可以从您那里获得输入阻抗信息?

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的应用、

    我们需要与我们的工程师和进行讨论

    我们很快将与您联系。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是满足您的请求的 ADS52j65阻抗模型。

    谢谢!

    此致、