This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:未检测到 SDCC 接口

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8664, ADS8668, ADS8674, ADS8678, ADS8684, ADS8688EVM-PDK, ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/893725/ads8688evm-pdk-sdcc-interface-not-detected

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688ADS8664ADS8668ADS8674ADS8678ADS8684、、 ADS8688A

您好!

我已安装"ADS8688EVM GUI"软件。

在安装本身中、设备安装向导宣布无法完成设备驱动程序安装。

GUI 工作了一段时间 ,但 经过一段时间后停止连接 (没有任何硬件更改),现在无法将评估板与 PC 连接:"SDCC interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)  

手册中所述、评估板通过 USB 连接到 PC win10、绿色 LED D5亮起、绿色 LED D2闪烁。

当我尝试将 ADS86XX EVM 连接到硬件时、会显示消息"SDCC Interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)。  

PC 将该器件称为通用大容量器件

在论坛上的类似案例

并根据  

  支持部分中的 www.ti.com/.../ADS8688EVM-PDK 链接

在我看来, 我遇到了与 PC WIN 10相同的驱动程序问题?

您能 不能将 Windows10专业版驱动程序与我共享、并提供有关如何更新驱动程序的安装说明

Thanks.in advnce、

BR

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ilay、

    我将离线与您共享更新的驱动程序、如果您在尝试后仍遇到问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    您能否也为我提供适用于 Windows 10的驱动 程序、因为我无法连接到 SDCC / ADS8688评估板。

    谢谢、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我已与您共享链接、请接受并下载。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的驱动程序。  现在我有一个新问题(请参阅屏幕截图)。

    以下是文件的内容:

    [ADS8664EVM]
    ID ="ADS8664 EVM"
    分辨率 ="12"  
    通道数="4"

    [ADS8668EVM]
    ID ="ADS8668 EVM"
    分辨率 ="12"  
    通道数="8"

    [ADS8674EVM]
    ID ="ADS8674 EVM"
    分辨率 ="14"  
    通道数="4"

    [ADS8678EVM]
    ID ="ADS8678 EVM"
    分辨率 ="14"  
    通道数="8"

    [ADS8684EVM]
    ID ="ADS8684 EVM"
    分辨率 ="16"  
    通道数="4"

    [ADS8688EVM]
    ID ="ADS8688 EVM"
    分辨率 ="16"  
    通道数="8"

    PS:请按照相同的格式添加 EVM 的详细信息

    ####

    此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 的 SD 卡为空。 我根据复制了 SD 卡上的文件

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/685974/2529271#2529271?jktype=e2e

    现在我有以下消息:

    此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我需要更多信息来帮助您解决问题:

    1. 包含 EVM 和 SDCC 卡的 ADS8688EVM-PDK 是否是新的? 您是通过经销商还是其他渠道购买的?
    2. 您将哪些文件复制到 EVM 板 SD 卡上的文件?
    3. 您是否以管理员身份在 Win 10中安装了 GUI 和驱动程序?
    4. 将 USB 电缆插入计算机后、您是否在 WIN 10的设备管理器中看到"批量数据接口"作为设备描述符?

    请注意、EVM 板的 SD 卡中的固件与 SDCC 控制器板的 SD 卡中的固件不同、它们不能混合使用。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    如上所述、请继续使用 Dale。

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

     

    感谢您的回答。 我解决了这个问题。 首先、SD 卡为空、因此我必须将 APP_EVM 文件复制到 SD 卡。 我使用的是较新的应用(sbac139.zip)、我在 ads8688a EVM 产品文件夹中找到了该应用。 感谢您的支持。

     

    此致、Ulrich

     

      1. 包含 EVM 和 SDCC 卡的 ADS8688EVM-PDK 是否是新的? 您是通过经销商还是其他渠道购买的?
        我从经销商处购买了它、但它是从 TI 发货的。
      1. 您将哪些文件复制到 EVM 板 SD 卡上的文件?
        我将 APP_EVM 复制到 SD 卡、并将其重命名为 APP
      1. 您是否以管理员身份在 Win 10中安装了 GUI 和驱动程序?
        是的
      1. 将 USB 电缆插入计算机后、您是否在 WIN 10的设备管理器中看到"批量数据接口"作为设备描述符?
        是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ulrich、

    感谢您的更新、我很高兴问题已经解决、请注意、此 EVM-PDK 套件中的两个 SD 卡不能混合用于 EVM 和 SDCC 卡、因为它们中的固件不同。 此外、我们要将此 EVM-PDK 升级到完全不需要任何 SD 卡的新平台、这也将非常简单易用、希望我们可以很快发布。  

    此致、

    戴尔