主题中讨论的其他器件:ADS8688、 ADS8664、 ADS8668、 ADS8674、 ADS8678、 ADS8684、、 ADS8688A
您好!
我已安装"ADS8688EVM GUI"软件。
在安装本身中、设备安装向导宣布无法完成设备驱动程序安装。
GUI 工作了一段时间 ,但 经过一段时间后停止连接 (没有任何硬件更改),现在无法将评估板与 PC 连接:"SDCC interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)
如手册中所述、评估板通过 USB 连接到 PC win10、绿色 LED D5亮起、绿色 LED D2闪烁。
当我尝试将 ADS86XX EVM 连接到硬件时、会显示消息"SDCC Interface not detected"(未检测到 SDCC 接口)。
PC 将该器件称为通用大容量器件
在论坛上的类似案例
并根据
支持部分中的 www.ti.com/.../ADS8688EVM-PDK 链接
在我看来, 我遇到了与 PC WIN 10相同的驱动程序问题?
您能 不能将 Windows10专业版驱动程序与我共享、并提供有关如何更新驱动程序的安装说明
Thanks.in advnce、
BR
很好