This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS1232:ads1232

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880367/webench-tools-ads1232-ads1232

器件型号:ADS1232

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,

   我 需要知道。 ADS1232的内部振荡器频率是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    您需要了解 ADS1232的振荡器频率是否有具体原因?  这不是您可以直接探测或测量的东西。  内部振荡器频率与76.8kHz 的调制器频率相关、该频率是实际输入采样频率。  76.8kHz 调制器速率相当于外部施加的4.9152MHz 时钟频率。  所有数字、时序和图形均基于4.9152MHz 频率。

    内部振荡器的变化可高达+/- 3%。  测量此变化的唯一方法是监测 DRDY/DOUT 上的输出数据速率。  标称数据速率为10SPS 和80SPS。  由于输出数据速率与振荡器时序成正比、因此您可以按比例确定时序差异。

    此致、

    Bob B