请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1232 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好,
我 需要知道。 ADS1232的内部振荡器频率是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gobinath、
您需要了解 ADS1232的振荡器频率是否有具体原因? 这不是您可以直接探测或测量的东西。 内部振荡器频率与76.8kHz 的调制器频率相关、该频率是实际输入采样频率。 76.8kHz 调制器速率相当于外部施加的4.9152MHz 时钟频率。 所有数字、时序和图形均基于4.9152MHz 频率。
内部振荡器的变化可高达+/- 3%。 测量此变化的唯一方法是监测 DRDY/DOUT 上的输出数据速率。 标称数据速率为10SPS 和80SPS。 由于输出数据速率与振荡器时序成正比、因此您可以按比例确定时序差异。
此致、
Bob B