This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:输入偏置电流和输入阻抗

Guru**** 2510445 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891314/ads1282-sp-input-bias-current-and-input-impedance

器件型号:ADS1282-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1283

您好!

我通常会在最坏的情况下分析 由于 ADC 的输入偏置电流而产生的直流偏移。

数据表中的输入偏置电流1nA 表示差分绝对泄漏电流?

 

“绝对值(IABSOLUTE)是在任何模拟输入引脚上测量的输入电流。”

“差分输入电流(IDIFFERENTIAL)是在模拟输入引脚对之间测量的电流差。 这仅适用于差动输入 ADC”

 

共模和差分输入阻抗之间有何差异? 这些阻抗的电气表示是否可行?
 

我能否用以下电路来表示 ADC 的输入?

 

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    我认为输入偏置电流规格是测量典型的绝对输入电流。 但是、根据输入信号幅值和环境温度、绝对和差分输入偏置电流可能大约为1nA ...

    ADS1283是一款具有相似 PGA 设计、相同输入阻抗规格的类似器件、其数据表显示了以下典型输入偏置电流图:

    关于差分和共模输入阻抗的电气模型、我将绘制如下电路(输入被短路以测量 CM 阻抗):

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chritopher、

    感谢你的答复。

    当 ADC 内部的模拟多路复用器闭合时,模拟多路复用器的输入偏置电流和 Rdson 可能会导致 测量值的直流误差? 或者、由于 AINP AINN 信号上存在此误差、此直流误差已消除 (如果我们假设 Ron (30欧姆)和 AINP 和 AINN 上的输入偏置电流相同?

    R_DIFF 是否表示 PGA 的输入阻抗?

    您是否知道 TI 是否有关于 如何使用 ADC 计算误差预算的一些或技术说明?

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    由于差分输入偏置电流、多路复用器 RDSon 电阻上的压降将导致较小的偏移误差(差分测量中的共模 IR 压降将抵消)。 由于差分输入偏置电流与输入信号振幅有一定比例、因此该误差可能表现为可通过校准减少的小增益误差。

    R_DIFF 是 ADC 差分输入阻抗的一阶近似值、但主要是由于 PGA。

    我们没有介绍错误预算计算的综合应用手册。 与此最接近的资源可能是以下资源...

    TI 高精度实验室- ADC -误差源 
    ADC 精度第2部分:说明了总体未调整误差