This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:NFBGA (198)封装 NSMD 焊盘图案设计

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/901111/ads52j90-nfbga-198-package-nsmd-land-pattern-design

器件型号:ADS52J90

您好:

我们在项目中使用的是 ADS52J90ZZE、根据规格、我看不到任何焊盘图案建议。

我是否可以询问在该 NFBGA (198)封装的哪里可以找到焊盘图案示例? NSMD 焊盘是否适合使用? 0.35mm 焊盘是否适合此0.8mm 间距0.5mm 焊球焊接?

TI 是否有基于焊球间距和尺寸的 BGA 焊盘图案设计的通用规则/表?

感谢您的高级支持!

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    请单击以下链接:  

    http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf?ts=1588129065499

    本文档包含您要查找的所有信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aroul:

    感谢您共享文档!

    还有一个问题、

    如果我遵循以下规则:

    当球间距<1mm 时,焊盘直径遵循下表‘焊盘变化’列较小值’

    使用0.35mm 的图案,它仍在限制范围内,布局更容易,但是否存在任何印刷电路板铜蚀刻风险?

    锂离子电池

    e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_3_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我正在咨询我们的 BGA 专家、并将在6月5日或更早的星期三收到更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    对于间距小于1mm 的 BGA、我们使用了0.35mm 等焊盘尺寸、并且在过去几年中没有遇到任何问题。

    您可能需要向 PCB 制造商咨询其功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的确认、我将与我们的 PCB 制造商再次核实、祝您愉快!

    锂离子电池