您好:
我们在项目中使用的是 ADS52J90ZZE、根据规格、我看不到任何焊盘图案建议。
我是否可以询问在该 NFBGA (198)封装的哪里可以找到焊盘图案示例? NSMD 焊盘是否适合使用? 0.35mm 焊盘是否适合此0.8mm 间距0.5mm 焊球焊接?
TI 是否有基于焊球间距和尺寸的 BGA 焊盘图案设计的通用规则/表?
感谢您的高级支持!
锂离子电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我们在项目中使用的是 ADS52J90ZZE、根据规格、我看不到任何焊盘图案建议。
我是否可以询问在该 NFBGA (198)封装的哪里可以找到焊盘图案示例? NSMD 焊盘是否适合使用? 0.35mm 焊盘是否适合此0.8mm 间距0.5mm 焊球焊接?
TI 是否有基于焊球间距和尺寸的 BGA 焊盘图案设计的通用规则/表?
感谢您的高级支持!
锂离子电池
您好、Li、
请单击以下链接:
http://www.ti.com/lit/an/spraa99b/spraa99b.pdf?ts=1588129065499
本文档包含您要查找的所有信息。
您好、Aroul:
感谢您共享文档!
还有一个问题、
如果我遵循以下规则:
当球间距<1mm 时,焊盘直径遵循下表‘焊盘变化’列较小值’
使用0.35mm 的图案,它仍在限制范围内,布局更容易,但是否存在任何印刷电路板铜蚀刻风险?
锂离子电池
e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_3_2900_.docx