Other Parts Discussed in Thread: ADC10DV200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC10DV200 我在 LVDS 输出模式下使用 ADC10DV200。
我很难遵守时序要求、我正在寻求缓解设置/保持时序要求。
我看到设置/保持时序要求与 DRDY 相差0.7ns、但时钟频率为200MHz。 由于我的时钟为160MHz、因此我想知道天气、我可以假设设置和/或保持更长?
谢谢 Gilad