This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10DV200:设置/保持时序问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10DV200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872851/adc10dv200-setup-hold-timing-issue

器件型号:ADC10DV200

我在 LVDS 输出模式下使用 ADC10DV200。

我很难遵守时序要求、我正在寻求缓解设置/保持时序要求。

我看到设置/保持时序要求与 DRDY 相差0.7ns、但时钟频率为200MHz。 由于我的时钟为160MHz、因此我想知道天气、我可以假设设置和/或保持更长?

谢谢 Gilad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    是的、DRDY 和数据线的设置和保持时间将随采样频率而变化。 如果降低采样率、数据的设置/保持要求将按比例增加。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何计算(1或2)?

    半个周期为3.125ns (160MHz)和2.5ns (200MHz)-周期时间之间的差异为0.625ns。 一半从这变为设置、一半变为保持。 这意味着0.7+0.625/2=1.0125ns

    2. 200/160=1.25。 这意味着设置和保持0.7*1.25=0.875ns

    谢谢 Gilad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    是的、您的计算结果看起来正确。

    此致、

    Dan