请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8588H 我根据数据表中的时序要求提供 conva 和 conb 信号、即使 BUSY 信号不会变为高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我根据数据表中的时序要求提供 conva 和 conb 信号、即使 BUSY 信号不会变为高电平。
Kabilan、
您能帮助我了解不同信号的含义吗? 如果信号与 ADC 无关、只需让我知道。 通过查看屏幕截图、我想知道是否有任何 ADC 数字输出对数字输入做出响应。 我注意到 Channel1、BUSY 和 FRSTDATA 都处于静态逻辑电平。 如果没有数字输出发生变化、我认为我们最好检查器件的接线。 检查每个电源,确认接地,检查参考。
此外、您还构建了多少个原型? 调试或汇编期间器件可能已损坏。 底线是、如果正确连接且器件未损坏、通常会看到数字输出发生一些变化。
但愿这对您有所帮助。 此致、