This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DNL 和 SNR 之间的关系

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890863/the-relationship-between-dnl-and-snr

器件型号:ADS9224R

大家好、

如何理解应用报告"SLAA013"中提到的以下句子?

' 1/2 LSB 差分线性误差的限值是一个缺失的代码条件、此条件相当于减少1位分辨率
因此 SNR 降低6dB "

为什么1/2 LSB DNL 等于减少1位分辨率而不是1LSB DNL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的发帖。 我已编辑了标题、因为这个问题通常适用于所有数据转换器。

    当然、数据转换器在其传递函数中具有有限数量的代码、因此可能存在可在 ADC 中生成相同代码的输入电压范围。 理想电压位于代码"阶跃"的中心。 每个阶跃为1/2 LSB、与转换前一个或下一个代码相距(因此、与理想输入电压+/- 1/2 LSB)。 如果您的非线性误差大于1/2 LSB、这就足以使 ADC 代码转换为上一个或下一个代码、具体取决于错误的符号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。