请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9224R 大家好、
如何理解应用报告"SLAA013"中提到的以下句子?
' 1/2 LSB 差分线性误差的限值是一个缺失的代码条件、此条件相当于减少1位分辨率
因此 SNR 降低6dB "
为什么1/2 LSB DNL 等于减少1位分辨率而不是1LSB DNL?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何理解应用报告"SLAA013"中提到的以下句子?
' 1/2 LSB 差分线性误差的限值是一个缺失的代码条件、此条件相当于减少1位分辨率
因此 SNR 降低6dB "
为什么1/2 LSB DNL 等于减少1位分辨率而不是1LSB DNL?
您好、Charles、
感谢您的发帖。 我已编辑了标题、因为这个问题通常适用于所有数据转换器。
当然、数据转换器在其传递函数中具有有限数量的代码、因此可能存在可在 ADC 中生成相同代码的输入电压范围。 理想电压位于代码"阶跃"的中心。 每个阶跃为1/2 LSB、与转换前一个或下一个代码相距(因此、与理想输入电压+/- 1/2 LSB)。 如果您的非线性误差大于1/2 LSB、这就足以使 ADC 代码转换为上一个或下一个代码、具体取决于错误的符号。
此致、