请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS9224R 大家好、
根据数据表、fin=2kHz 和 fin=100kHz 之间为什么 FSR 不同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
根据数据表、fin=2kHz 和 fin=100kHz 之间为什么 FSR 不同?
您好、Charles、
感谢您的发帖。
您所指的是输入测试信号的振幅。 ADC 的满量程范围与输入频率无关、当 VREF = 2.5V 时、始终等于+/- 4.096V
出于测试目的、我们通常将输入振幅限制为-0.5dBFS。 这通常作为行业标准来实现、以避免在 ADC 电源或其电源之上运行时产生不必要的非线性。 在较高的频率下、即使幅度小于电源、这些非线性也可能会被夸大。 正如预期的那样、在100kHz 至1MHz 之间、噪声和线性性能明显下降。
此致、