This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224R 的 FSR

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890887/ads9224r-fsr-of-ads9224r

器件型号:ADS9224R

大家好、

根据数据表、fin=2kHz 和 fin=100kHz 之间为什么 FSR 不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的发帖。

    您所指的是输入测试信号的振幅。 ADC 的满量程范围与输入频率无关、当 VREF = 2.5V 时、始终等于+/- 4.096V

    出于测试目的、我们通常将输入振幅限制为-0.5dBFS。 这通常作为行业标准来实现、以避免在 ADC 电源或其电源之上运行时产生不必要的非线性。 在较高的频率下、即使幅度小于电源、这些非线性也可能会被夸大。 正如预期的那样、在100kHz 至1MHz 之间、噪声和线性性能明显下降。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。