主题中讨论的其他器件:DAC80501、
尊敬的 TI 支持团队:
比较图32 DAC8551数据表的曲线零电压吸收能力与具有可压缩输出级的 DAC (例如,请参阅 DAC80501),DAC8551中显示的值是系数1000或更高。 此外、如果您仔细查看最大值的曲线 输出电压(2.7V - 10mV)在 y 轴上可以看到2、7mV (而不是2.7V 范围内的值)。 是否有拼写错误? 从我的理解来看、"v"而不是"mV"、因为 y 轴会提供更真实的画面。
您可以在此处提供支持吗?
此致、
PS:例如、DAC8551-Q1上的位置相同