This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:数据表图32拉电流和灌电流能力-值不匹配?

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC8551, DAC8551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872827/dac8551-datasheet-figure-32-source-and-sink-capability---value-missmatch

器件型号:DAC8551
主题中讨论的其他器件:DAC80501

尊敬的 TI 支持团队:

比较图32 DAC8551数据表的曲线零电压吸收能力与具有可压缩输出级的 DAC (例如,请参阅 DAC80501),DAC8551中显示的值是系数1000或更高。 此外、如果您仔细查看最大值的曲线 输出电压(2.7V - 10mV)在 y 轴上可以看到2、7mV (而不是2.7V 范围内的值)。 是否有拼写错误? 从我的理解来看、"v"而不是"mV"、因为 y 轴会提供更真实的画面。

您可以在此处提供支持吗?

此致、

PS:例如、DAC8551-Q1上的位置相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bastian、

    我同意。 由于图32中 DAC8551的符号表示"DAC 加载了 FFFFh"、Y 轴上的值恰好高于2.5、因此该值必须以伏特为单位。

    我将看到有关让数据表所有者更新文档的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastian、

    你是对的。  y 轴有一个排印错误。  单位应为伏特。  在给定这些单位的情况下、该图更合理。

    感谢您指出这一点!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、Paul、

    感谢您的回复! 只是为了更接近整个图片:我也找到了图7的这一拼写错误。 (5V 电源)、正如 我说过的、DAC8551-Q 似乎具有相同的拼写错误。 因此、这种拼写错误可能 有系统的原因。

    此致、

    Bastian