This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8665:内部偏置电压

Guru**** 2930210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879579/ads8665-internal-biasing-voltage

器件型号:ADS8665

大家好、

请让我了解 ADS8665的内部偏置电压是多少。

ADS8665数据表、第21页 、7.3.1模拟输入结构、对模拟输入 引脚悬空的情况进行了以下说明、

 '如果器件的模拟输入引脚(AIN_P)悬空、则 ADC 的输出对应于内部偏置电压。 如果器件使用浮动输入引脚运行、则 ADC 的输出必须视为无效。 这种情况不会对器件造成任何损坏、当对引脚施加有效输入电压时、器件将完全正常工作。"

我知道 、图46中的内部偏置电压为"vb"。 简化的模拟前端电路原理图、 7.2的 VBIAS 功能方框图。
内部偏置电压是否与4.096V 基准电压相同?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    偏置电压随不同输入范围配置的变化而变化、具体电压可在 数据表第5页指定的电气特性6.5中找到、下面是一个快照、例如、+/-3Vref 范围的电压大约为2.5V。 请注意、当输入信号可用时、该偏置电压不会产生任何影响。

    此致、

    戴尔