Other Parts Discussed in Thread: ADS8665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8665 大家好、
请让我了解 ADS8665的内部偏置电压是多少。
ADS8665数据表、第21页 、7.3.1模拟输入结构、对模拟输入 引脚悬空的情况进行了以下说明、
'如果器件的模拟输入引脚(AIN_P)悬空、则 ADC 的输出对应于内部偏置电压。 如果器件使用浮动输入引脚运行、则 ADC 的输出必须视为无效。 这种情况不会对器件造成任何损坏、当对引脚施加有效输入电压时、器件将完全正常工作。"
我知道 、图46中的内部偏置电压为"vb"。 简化的模拟前端电路原理图、 7.2的 VBIAS 功能方框图。
内部偏置电压是否与4.096V 基准电压相同?
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya