This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:LVDS 与并行 CMOS 模式下的预期输出不匹配

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/869903/ads62p49-expected-output-mismatch-in-lvds-vs-parallel-cmos-mode

器件型号:ADS62P49

当 ADC 设置为 LVCMOS 模式时、与设置为 LVDS 输出模式时、我会看到 ADC 输出中的固定直流失调电压。 当我以10dBm 1MHz 频率的正弦波提供输入时,LVCMOS 模式的输出以0为中心。 然而、当 ADC 输出模式 被设定为 LVCMOS 时、输出高于(2^13)、尽管此形状被正确保持。 我怀疑并联 LVCMOS 模式不会消除直流偏移。

此外、当我没有为通道 A 提供输入时、我希望低2-3位被触发 REST 全部应为0。 在 LVDS 模式下可以观察到这一点、但在 CMOS 模式下、2-3位被触发、其余全部固定为高电平。

是否有办法克服这个问题或设置 ADC 的一些寄存器设置。 我已经尝试过 ADC 的"启用偏移校正"、但无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、  

    请参阅 ADS62P49数据表的第15页上的以下链接。 您将看到、您必须根据所使用的接口(LVDS 或 CMOS)和数据格式(二进制补码或偏移二进制)选择性地更改施加到引脚 SCLK 和 SEN 的电压。 验证是否正确设置了表5和表6中所示的电压、并验证是否获得了预期结果。  

    优素福

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,谢谢你的建议。 但是、我使用的 FMC150卡具有这个 ADC 芯片、在这个芯片中、我只能通过 FMC 引脚进行串行控制。 我从几个测试用例中推断出、即使我选择的是具有 CMOS 并行模式的二进制补码格式、但 CMOS 模式设置正确、但它仍然偏移二进制输出位。 因此、ADC 输出值介于0到2^14之间、而不是-2^13到+2^13之间。 如果推理不正确,请更正我的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、  

    如上一条消息所述、数据表第15页显示了有关如何在并行模式下配置的说明。 您是否引用过它们? 第一句话指出、对于并行模式、复位必须保持高电平。 您确认了吗?  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我认为这里的并行配置是指配置 ADC 寄存器设置的模式(使用串行引脚或某些引脚上的直接电压来配置模式)、而不是输出数据的类型。所以我到目前为止尝试的是串行配置模式。 对于并行模式、对于2的互补 CMOS 并行模式、我应该在 SEN 上施加什么电压。 以及如何使用 VHDL 施加该特定电压。  

    我使用的是 zc706承载卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prem、  

    您还可以通过正确编程寄存器地址 x50来调整数据格式。 您可以选择输出数据的格式是二进制补码还是偏移二进制、如下所示。 请参阅数据表的第25页。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 下面是我要进行的寄存器设置、其中前两个字母是寄存器的十六进制地址、后两个字母是寄存器的数据。

    0080、
    2004年、
    3F20、
    4008、
    4100、
    4400、
    5044、
    5100、
    5200、
    5340、
    5500、
    5700、
    6200、
    6300、
    6640、
    6800、
    6A00、
    7500、
    7600;