当 ADC 设置为 LVCMOS 模式时、与设置为 LVDS 输出模式时、我会看到 ADC 输出中的固定直流失调电压。 当我以10dBm 1MHz 频率的正弦波提供输入时,LVCMOS 模式的输出以0为中心。 然而、当 ADC 输出模式 被设定为 LVCMOS 时、输出高于(2^13)、尽管此形状被正确保持。 我怀疑并联 LVCMOS 模式不会消除直流偏移。
此外、当我没有为通道 A 提供输入时、我希望低2-3位被触发 REST 全部应为0。 在 LVDS 模式下可以观察到这一点、但在 CMOS 模式下、2-3位被触发、其余全部固定为高电平。
是否有办法克服这个问题或设置 ADC 的一些寄存器设置。 我已经尝试过 ADC 的"启用偏移校正"、但无法正常工作。