This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:时序同步??? ADC 应用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887670/ads8910b-timing-synchronized-for-multi-adc-application

器件型号:ADS8910B

应用程序:

5通道时间同步数据采集系统。  

我担心隔离系统的制造

http://www.ti.com/lit/an/sbaa241/sbaa241.pdf

我看到了上面的应用手册... 简单的接口很适合隔离..

问题:

如果我有上面的设计…

所有 ADC 输出数据都是时间同步的?????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paik、您好!

    是的、将所有/CS 和 CNVST 线路连接在一起将提供所有通道的同步采样。  CNVST 的上升沿启动转换。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好...

    时序容差是多少??? 上一应用。  

    在+1 SCLK 下????  或 +-1/10 SCLK??

    抱歉... 数据表中关于采样保持时序误差的信息是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CONVST 的上升沿捕获输入电压并启动转换。  这是电压信号采集结束和转换开始的时间。  

    存在4ns 的典型孔径延迟、与 SCLK 无关。  我们不指定最长时间、但可以很好地估计为3倍或+12nS。

    此致、
    Keith