This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:此 DAC 是否适用于可在5V–250V @ 3kW 范围内调节的250Vdc 电源、工业电源。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877299/dac80501-would-this-dac-work-for-250vdc-supply-that-is-adjustable-from-5v-250v-3kw-industrial-power-supply

器件型号:DAC80501

大家好、团队、

希望你们做得好。 您是否介意为以下项目推荐合适的 DAC 和 DAC 电路:

此应用需要峰值电流模式控制器。 客户正在寻找 16位分辨率和低于0.1%的输出电压精度

应用需要一个能够调节输出电压的两相交错降压。 它是一个250Vdc 电源,可在5V–250V @ 3kW 范围内调节,工业电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    我并不是最好的电源资源、因此我不是很熟悉峰值电流模式控制器或 DAC 与其中一个控制器的确切交互方式。 我可以想象、我们只会驱动一些功率 FET 或其他器件、甚至可能不会直接驱动、因此问题很可能更像是他们期望的简单电压输入。

    我找到了一个似乎同意这一概念的体面条款。 我们将是"控制 VC"电压。

    本文以及本文的其余部分发布在以下位置 :https://www.powersystemsdesign.com/articles/current-mode-control-part-iii/34/10019

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    您对此主题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的建议。 客户决定同步两个 UC28023DW。