请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC80501 大家好、团队、
希望你们做得好。 您是否介意为以下项目推荐合适的 DAC 和 DAC 电路:
此应用需要峰值电流模式控制器。 客户正在寻找 16位分辨率和低于0.1%的输出电压精度
应用需要一个能够调节输出电压的两相交错降压。 它是一个250Vdc 电源,可在5V–250V @ 3kW 范围内调节,工业电源。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
希望你们做得好。 您是否介意为以下项目推荐合适的 DAC 和 DAC 电路:
此应用需要峰值电流模式控制器。 客户正在寻找 16位分辨率和低于0.1%的输出电压精度
应用需要一个能够调节输出电压的两相交错降压。 它是一个250Vdc 电源,可在5V–250V @ 3kW 范围内调节,工业电源。
Randhir、
我并不是最好的电源资源、因此我不是很熟悉峰值电流模式控制器或 DAC 与其中一个控制器的确切交互方式。 我可以想象、我们只会驱动一些功率 FET 或其他器件、甚至可能不会直接驱动、因此问题很可能更像是他们期望的简单电压输入。
我找到了一个似乎同意这一概念的体面条款。 我们将是"控制 VC"电压。
本文以及本文的其余部分发布在以下位置 :https://www.powersystemsdesign.com/articles/current-mode-control-part-iii/34/10019