主题中讨论的其他器件:AFE5809、 AFE5807EVM
当我启动 AFE5809 GUI 时、 发生错误
FTDI 错误处理程序. vi 上发生错误1
FT_SetBitMode 发生错误1
设置位 Bang
然后我单击"Continue" botton、错误再次显示
如何继续使用 GUI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我启动 AFE5809 GUI 时、 发生错误
FTDI 错误处理程序. vi 上发生错误1
FT_SetBitMode 发生错误1
设置位 Bang
然后我单击"Continue" botton、错误再次显示
如何继续使用 GUI
您好!
你过得怎么样?
因为 AFE5809EVM 和 TSW1400采集卡使用的是 FTDI 芯片
它们都连接到计算机的 USB 连接器。
当您收到来自 FTDI 的错误消息时、
这可能是由于您的 PC 的 USB 连接 失败。
如果要搜索驱动程序:D2XX 驱动程序
https://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
您还可以使用以下命令来帮助检查您的 PC 是否正确连接到两个 USB 连接。
并使用 FT_PROG
https://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm
谢谢!
您好!
安装这两个软件(驱动程序)后、
您需要重新启动 PC (在尝试运行这两个软件之前)。
重新启动计算机后:
1) 1)请检查 您的 D2XX 驱动程序 安装是否正常
通过检查您的 PC 可以检测到如下所示的"USB 串行转换器 A 和 B 以及 C 和 D":
您的 PC 必须显示如下:
2) 2)另外、在您安装 FT_Prog 软件后、
您的计算机可以告诉您连接了哪个 USB
(例如、以下显示了您的 PC 正在连接 TSW1400板和 AFE5809EVM 板)
(为了使电路板在 PC 上运行、首先、您的 PC 必须能够检测到它们。)
谢谢!
您好!
首先、您的 AFE5809EVM 和 TSW1400板 FTDI 芯片尚未编程。
这种情况不可能发生、但我需要询问我们的团队工程师是否可能发生这种情况。
其次、您提到您正在使用 AFE5809EVM、但看起来好像为 AFE5807EVM 加载了 GUI。
这可能也不起作用。
您可以从 TI 网站上查看 AFE5809用户指南吗?
谢谢!
e2e.ti.com/.../1488.TSW1400.xml
您好!
请上传这两个附加的".XML"文件(一个用于 AFE5809EVM、另一个用于 TSW1400)
连接到 FT_Prob、然后将每一个(逐个)编程到 AFE5809EVM 和 TSW1400的每个 FTDI 芯片上。
请尝试一下。
谢谢!
您好!
感谢您使用 AFE5809器件。
我们的系统工程师回答了您的问题、并建议了以下选项:
请查看:
===================
以下应用手册
https://e2echina.ti.com/blogs_/b/industry/archive/2019/07/30/53029
http://www.ti.com/lit/an/sboa361/sboa361.pdf
谢谢!
===================
最好的酒店
陈
您好!
在介绍更多详细信息之前、
是否可以再次检查以下检查?
谢谢你。
1) 1)请检查您的 Tek 信号发生器
在其通道 BNC 输出连接器上、有一个"ON"按钮。
您能否确保它已打开(此"ON"按钮应为"Light ON")
如果没有、请按此按钮将其打开。
2) 2)请检查您的 TSW1400板和
查看是否所有 LED 灯(D2、D3、D4、D5、D7、 D8、D9)开启、D6 (黄色 LED)=关闭。
我们已经检查了电路板系统以及 AFE5809EVM 和 TSW1400采集板
两个都工作正常。
谢谢!
此致、
陈
你(们)好
在向您发送电子邮件进行咨询之前、我们已反复确认信号发生器发送的信号、并使用示波器检测到输出信号。信号正常。
TSW1400的 LED 状态也正常,所有 LED 灯(D2、D3、D4、D5、D7、 D8、D9)开启、D6 (黄色 LED)=关闭。
我们昨天再次进行了以下测试。
在 AFE5809EVM 的电路板通电后,我们 使用示波器检查芯片“COCM7005RGZ”的3、4、11和12引脚。 可以检测到频率为5M 的时钟输出。但是、在启动5809 GUI 后、我们再次检测 到这些引脚、没有信号输出。我们想知道这是否正常
您可以向我发送一个可执行文件"CMD 文件"、我们将直接执行它吗?此"CMD 文件"可以根据您的常规设置进行保存。我们希望使用此方法来验证我们的电路板在相同的设置条件和相同的硬件条件下是否正常。您也可以发送 我是5809 GUI 设置的每一页的屏幕截图吗?
谢谢
您好!
感谢您与我们确认您的 LED 在 TSW1400板上正确打开/关闭。
根据您的请求、此处是随附的"软件设置"CMD 文件(txt 文件)。
e2e.ti.com/.../software_5F00_reset.txt
另请务必严格确认以下跳线(如 AFE5809EVM 用户指南 SLOU338A 所示)
在第3页 上、图1 (显示了 Total =12跳线设置)。
它们都必须正确连接、如第3页(图1)所示。
另外、请使用您的\afe5809EVM 在图2 (第4页)上进行双击确认、
因为您现在使用的是通道1、
因此、请勿针对您的模拟输入信号遵循此 SMA (J7)。
在本例中、您需要将输入信号连接到 SMA (J1)上、以获得模拟输入信号。
请仔细检查。
谢谢!
此致、
陈
你(们)好
当地售后服务人员表示会为我们更换新的电路板、谢谢!
但是、现在我们在应用中遇到了新问题。 我们希望使用 TSW1400长时间采集数据、
但我们只能捕获1.6ms。是否有任何方法可以抓取2秒以上的数据?是否可以修改的程序
上部计算机以实现它?如果可能,您可以为现有 GUI 提供源代码吗?
期待您的回复!
我的电子邮件地址:jason_huang@sileadinc.com
谢谢!
Jason
您好!
如果您仍未收到来自 HSDC 组支持的任何信息。
请参阅以下 TI 链接: