This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC081S101:DAC DAC081S101驱动程序测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC081S101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/872199/dac081s101-dac-dac081s101-driver-testing

器件型号:DAC081S101

我有  一个 DAC081S101的 SOT-23封装。  

我正在通过 SPI2接口将其连接到 IMX 处理器。 在处理器中启用 SPI 驱动器。 SPI 环回测试成功。

连接如下所述:

DAC081S101引脚 IMX 处理器连接
VA  3.3V
GND GND
DIN IMX 的 MOSI
SCLK IMX 的 SPI 时钟
同步 GND

最后、将通过万用表测量模拟电压。  

我无法获得与通过 MOSI 引脚写入的数字值相对应的模拟电压。  测试设置中是否有任何问题?

是否有任何可用的测试用例代码可用于测试?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh、

    我不知道该器件的任何测试代码库。

    首先、SYNC 引脚不应静态接地。  该器件需要 SYNC 的下降沿才能开始锁存 SPI 数据。   

    接下来、您应该使用示波器或逻辑分析仪来验证 SPI 格式是否正确(确保数据设置和锁存在正确的边缘)。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的回复。

    但是、我并不完全了解这种测试方式。 您能解释一下我可以介绍的一些程序或测试代码示例吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当用户与器件通信时遇到困难时、最常见的问题是 SPI 数据格式不正确。  确认这一点的最简单方法是评估与常见实验室示波器的通信。   

    DAC 数据必须在上升沿设置、数据必须在下降沿锁存。  此外、在通信开始之前、您需要一个同步下降沿。