请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC081S101 我有 一个 DAC081S101的 SOT-23封装。
我正在通过 SPI2接口将其连接到 IMX 处理器。 在处理器中启用 SPI 驱动器。 SPI 环回测试成功。
连接如下所述:
DAC081S101引脚 | IMX 处理器连接 |
VA | 3.3V |
GND | GND |
DIN | IMX 的 MOSI |
SCLK | IMX 的 SPI 时钟 |
同步 | GND |
最后、将通过万用表测量模拟电压。
我无法获得与通过 MOSI 引脚写入的数字值相对应的模拟电压。 测试设置中是否有任何问题?
是否有任何可用的测试用例代码可用于测试?
此致、