This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877043/ads1115-ads1115

器件型号:ADS1115

我尝试测量70VDC (非常有限的电源。 Aprox 3mA)、非常高的精度。 我使用了一个电阻分压器(8.2 MOhms 和536KOhms)一个具有运算放大器(增益1)和 RC 滤波器的缓冲器作为 ADS1115的前端、 但是、在测得的直流采样信号之外、我会在70VDC 输入信号上产生非常低的频率(20s)噪声。 我尝试在 ADS1115之前更改 RC 滤波器的截止频率、但由于频率非常低、电路的整体响应会持续几分钟。 这可防止使用测量的信号来控制70 VDC 信号的生成

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥

    感谢您对 ADS1115的提问。 我不知道这会导致 ADS1115中的噪声周期为20秒。 ADC 确实有一个内部振荡器、但它以250kHz 的频率运行。

    您是否能够发布来自器件的原始数据(可能是十进制或十六进制)的 Excel 电子表格? 它可能有助于仅查看原始数据并查看该噪声的样子。 您的配置寄存器设置为什么? 您使用的是连续转换模式还是单次转换? 您是否使用示波器检查了模拟输入? 我想确保该噪声不是由 ADC 测量的实际噪声 A。

    无论如何、请查看我的评论并告诉我。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、

    我能够通过添加一个与分压器的一个536K 电阻并联的电容器来消除噪声。 仍然不确定噪声来自何处、但我不认为噪声来自 ADS1115

    此致

    圣地亚哥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣地亚哥


    我很高兴您能够解决一些基本低通滤波的问题。 我要536kΩ 8.2MΩ 的是、分压器(Δ V 和 Δ V)具有相当高的输出阻抗。 如果您在第16页的 ADS1115数据表中看到、ADC 的等效输入阻抗结构如下:

    等效输入阻抗的值取决于 FSR 设置、如电气特性曲线所示:

    如果您测量的是536kΩ Ω 电阻器、则可能会为其加载一些并联阻抗。 这可能会略微改变您的测量。 同样、我很高兴您能够进行干净的测量。


    吴约瑟