主题中讨论的其他器件:ADS1298R
您好、先生、
我在这里附上我在您的参考板上获得的胸导联图的图像。
V6图形我得到的波形如所附图像中所示、它没有任何形式。
我的问题是、我应该如何使它正确、或者 V6的图形结构是什么。 我还观察到、如果我断开 V6导联与模拟器的连接、处于导联脱落状态、则没有任何变化。 我们可以看到肢体导联曲线图中的变化。 我们能否通过 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器读数显示 V6导联脱落状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我在这里附上我在您的参考板上获得的胸导联图的图像。
V6图形我得到的波形如所附图像中所示、它没有任何形式。
我的问题是、我应该如何使它正确、或者 V6的图形结构是什么。 我还观察到、如果我断开 V6导联与模拟器的连接、处于导联脱落状态、则没有任何变化。 我们可以看到肢体导联曲线图中的变化。 我们能否通过 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器读数显示 V6导联脱落状态?
您好、先生、
感谢你的帮助。 目前、我正在从事导联脱落检测部分的工作。 我的问题是、何时更喜欢交流导联脱落检测?
首先、我遵循直流导联脱落检测、如果除 RL 之外未连接、我将为每个导联获取导联脱落状态。 如果我未连接 RL、LOFF_STATP 寄存器不显示任何更改。
我的当前寄存器配置是、
LOFF 0x13
CONFIG4 0x02
LOFF_SENSP 0xFF
LOFF_SENSN 0xFF
未显示 RL 导联脱落的原因是什么?
我使用 CARDIOSIM II 仿真器在您的参考板上进行了检查、如果 RL 未连接、它将显示所有正导联脱落。
谢谢、此致。
您好、先生、
我的第一个问题得到了解决、我更改了跳线设置、它对我来说很有用、现在获得了 V6图形、
我参考了有关导联脱落检测的相同.pdf 文件。 使用直流导联脱落检测、如果我未连接 RL、LOFF_STATP 寄存器不显示任何更改。
我的当前寄存器配置是、
LOFF 0x13
CONFIG4 0x02
LOFF_SENSP 0xFF
LOFF_SENSN 0xFF
谢谢、此致