This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:V6图形

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877254/ads1298recgfe-pdk-v6-graph

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298R

您好、先生、

我在这里附上我在您的参考板上获得的胸导联图的图像。

V6图形我得到的波形如所附图像中所示、它没有任何形式。

我的问题是、我应该如何使它正确、或者 V6的图形结构是什么。 我还观察到、如果我断开 V6导联与模拟器的连接、处于导联脱落状态、则没有任何变化。 我们可以看到肢体导联曲线图中的变化。 我们能否通过 LOFF_STATP 和 LOFF_STATN 寄存器读数显示 V6导联脱落状态?

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    感谢您发帖。

    请验证 JP33上两个跳线的位置。 它们应在1-2和3-4之间连接。 此外、应安装 JP16。

    如果跳线已处于正确位置、您是否可以从患者模拟机交换连接到 V6和 V5的输入信号? 这将验证问题是仿真器输出还是 ADS1298R V6通道(CH1)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢你的帮助。 目前、我正在从事导联脱落检测部分的工作。 我的问题是、何时更喜欢交流导联脱落检测?

    首先、我遵循直流导联脱落检测、如果除 RL 之外未连接、我将为每个导联获取导联脱落状态。 如果我未连接 RL、LOFF_STATP 寄存器不显示任何更改。

    我的当前寄存器配置是、

    LOFF                0x13

    CONFIG4         0x02

    LOFF_SENSP  0xFF

    LOFF_SENSN 0xFF

    未显示 RL 导联脱落的原因是什么?

    我使用 CARDIOSIM II 仿真器在您的参考板上进行了检查、如果 RL 未连接、它将显示所有正导联脱落。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kubulh、

    您是否解决了原始问题?

    有关  导联脱落功能、请参阅我们 ADS129x 常见问题解答页面上有关 ECG 应用的一些培训材料。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的第一个问题得到了解决、我更改了跳线设置、它对我来说很有用、现在获得了 V6图形、

    我参考了有关导联脱落检测的相同.pdf 文件。 使用直流导联脱落检测、如果我未连接 RL、LOFF_STATP 寄存器不显示任何更改。

    我的当前寄存器配置是、

    LOFF                0x13

    CONFIG4         0x02

    LOFF_SENSP  0xFF

    LOFF_SENSN 0xFF

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koustech、

    通过使用平衡数量的正负导联脱落电流、输入有可能保持自偏置至~μ A 中间电源。 如果所有电极短接在一起、则每个通道在 AVDD 和 AVSS 之间形成50/50电阻分压器。

    此致、