This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:DAC38RF8X EVM GUI 对 DAC#39的采样时钟有限制?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/870764/dac38rf82evm-dac38rf8x-evm-gui-has-a-limits-on-dac-s-sample-clcok

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

大家好、 DAC38RF82EVM 团队:

  最近、我 非常喜欢  采用极高规格的 DAC38RF8X、并计划购买一件。

  在购买之前、我先进行初始评估、了解如何使用 EVM GUI。

   

  当我 用8192输入"DAC Clock Frequncey (MHz)"值时、GUI 提示 DAC 时钟频率错误。

  但我们都知道 DAC38RF82的 VCO 涵盖了[7960、900]MHz。 为什么是这样?

   DAC38RF82的采样时钟是否限制在8192Mhz?  

  随附了 EVM GUI 上的快照。 任何支持都将有所帮助。 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用具有上述设置的 DAC 时没有问题。 GUI 存在一个与输入的参考频率数字或基于此参数计算的 DAC 时钟频率相关的错误。 出于某种原因、当参考频率设置为128MHz 时、计算值显示为8192MHz、这是正确的、但 GUI 选择使用 VCO-0 (低 VCO)而非 VCO-1 (高 VCO)。  由于 GUI 选择 VCO-0、因此该 VCO 的范围低于8192值并给出 无效频率消息。    

    我确实在 TI EVM 上测试了上述设置、并且在手动将选定的 VCO 更改为用作 VCO-1后、能够从 DAC 中获取有效数据。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim:

       您的回复对我们非常有帮助。 感谢您的专业支持。

    此致