This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:可处理的最大 SPI 频率

Guru**** 2993840 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871828/ads124s08-maximum-spi-frequency-can-handle

器件型号:ADS124S08

大家好、

我们有一个有关  ADS124s08 ADC 的客户咨询。
它们与 内部振荡器(4.096MHz)和 ADC 的400SPS 配合使用。
客户想知道 ADS124S08 可以处理的最大频率以及 最适合使用的频率。

如果您需要有关客户的更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    ADS124S08数据表第14页的表7.6中提供了相关信息。  器件的最大 SCLK 频率可由最小 SCLK 周期确定。 这是表中的计时 tc (SC)。  最小周期为100ns、相当于10MHz 的最大频率。  除非绝对必要、否则我不建议这么快。  大多数客户在1至5MHz 范围内运行 SCLK 频率。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的即时回答。
    这对我们有很大帮助!

    此致、

    Jonathan