请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 大家好、
我们有一个有关 ADS124s08 ADC 的客户咨询。
它们与 内部振荡器(4.096MHz)和 ADC 的400SPS 配合使用。
客户想知道 ADS124S08 可以处理的最大频率以及 最适合使用的频率。
如果您需要有关客户的更多信息、请告诉我。
谢谢!
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.