This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入多路复用器配置

Guru**** 2585245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889429/ads1299-input-multiplexer-configration

器件型号:ADS1299

尊敬的同事:

MUX=000、SRB1=1、SRB1输入是否连接到 INxN? 如果它们已连接、我们可以打开它吗?

客户需要 INxP 和 INxN 构成差分输入、或 INxP 和 SBR1构成差分输入。

如何实现它?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    启用 SRB1时、SRB1将连接到所有负输入、以便差分测量所有输入通道 INxP 和 SRB1。  

    如果未使用 SRB1、则所有输入将为 INxP 和 INxN。  

    或者、SRB2可用于连接到正输入通道。 每个通道在寄存器设置中都有自己的 SRB2位、因此不需要将所有正输入连接到 SRB2、因为它们可以单独选择。