请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的同事:
MUX=000、SRB1=1、SRB1输入是否连接到 INxN? 如果它们已连接、我们可以打开它吗?
客户需要 INxP 和 INxN 构成差分输入、或 INxP 和 SBR1构成差分输入。
如何实现它?
非常感谢!
此致、
罗克苏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的同事:
MUX=000、SRB1=1、SRB1输入是否连接到 INxN? 如果它们已连接、我们可以打开它吗?
客户需要 INxP 和 INxN 构成差分输入、或 INxP 和 SBR1构成差分输入。
如何实现它?
非常感谢!
此致、
罗克苏