This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57EVM 加载配置文件失败

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, LMK04828, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889174/tsw14j57evm-tsw14j57evm-failure-to-load-configuration-files

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J69LMK04828

这是第二个帖子、用于满足 TI 客户支持对案例 CS0167809的请求。   

我们于2/28 (订单号 T00676051)购买了 ADS54J69和 TSW14J57、并于2020年3月5日收到。 已验证3/6上的操作、项目工作正常。 在9月3日和3日之间使用大约6小时、直到 EVM 发生故障。 保存 ADC 二进制数据文件后、14J57数据采集板上的 PWR 故障指示灯亮起。 断电并重新启动后、14J57无法加载 ADC 配置文件、电源故障 LED 已关闭。  

更多信息:我使用的是 SLA662B 用户指南2016版本。 ADC 步骤2.2部分的设置、该部分为成功执行的转换器加载配置文件。 第2.3.1段中使用软件配置 J69evm 的步骤第1步到第7步设置 LMK04828 PLL 并加载 ADC 配置文件。 PLL 和 ADC 文件加载成功。  

在步骤2.3.2中、配置了 HSDC Pro GUI。 步骤1至5按照用户指南中的说明进行。 第6步、出现更新 ADC 固件的提示。 此步骤未成功完成。 弹出报告:下载失败 无法 下载 firmware_ddownload_error 固件。  通常、当此步骤成功后、D1-D9 LED 会亮起、但不是全部亮起。 如果固件下载失败、则所有 LED 均熄灭。 所有电源监控 LED 亮起、电源故障 LED 熄灭。   

我的请求是让 TI 更换 TSW14J57EVM 或维修该单元。 这些商品是由 Alphacore 员工作为客户在 TI store 购买的。 销售地址:178251、销售订单:T00676051。 我是一名高级员工 Alphasore Inc.的测试工程师   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    以下链接提供了详细信息和表单链接、用于启动退货流程。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html