This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:用作电流源器件

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887709/dac8775-act-as-current-source-device

器件型号:DAC8775

团队、

我的客户正在寻找电流源(输出)器件、我向他们推荐了 DAC8775。 不过、DAC8775看起来有点超出规格。 我的客户正在寻找具有以下规格的电流源器件:

输出电流为1.4mA

EN 引脚控制、输出为4mA 或0mA

输出电压为24V

感谢您的建议。

此致、

朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    了解以下内容将会有所帮助:

    1. 什么是负载阻抗?
    2. 所需的确切输出电流范围是多少? 0-4mA? 是二进制0mA 还是4mA?

    很可能这里采用的是离散方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    最大负载阻抗为6k 欧姆。

    它只是0mA 或4mA。 它不是范围。

    此致、

    朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我可以就此发表意见吗? 谢谢。

    此致、

    朱志安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    除了专门有一个使能引脚来打开和关闭这个引脚、DAC8775在这个电流下驱动这个负载没有问题。 如果确实需要单引脚启用/禁用类型功能、DAC 可能不是正确的解决方案。 实际上、从性能/能力的角度来看、这可能是一个过度的问题、这意味着会有大量更便宜的解决方案。