请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8775 团队、
我的客户正在寻找电流源(输出)器件、我向他们推荐了 DAC8775。 不过、DAC8775看起来有点超出规格。 我的客户正在寻找具有以下规格的电流源器件:
输出电流为1.4mA
EN 引脚控制、输出为4mA 或0mA
输出电压为24V
感谢您的建议。
此致、
朱志安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.