This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:从内部基准更改为外部基准

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/877326/ads1248-changing-from-internal-reference-to-external-reference

器件型号:ADS1248

您好!

使用 ADS1248、我将更改设计、使其在 ADC 和传感器上使用外部基准而不是 ADC 内部基准(从2.048V 到3.3V)、因为传感器需要2.5V 的最小基准电压。  我将在 Vrefout 和 Vrefcom 两端保留电容器。  我是否应该对连接到 REFP0或 REFN0的下拉电阻器进行任何更改、因为我现在将使用 ADC 的外部基准电压?  我应该在 REFP0或 REFN0上添加任何电容器吗?  从内部基准电压更改为外部基准电压时、是否有其他建议的电路更改?

谢谢、

Saibel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maribel、

    是的、由于您现在将 REFN0和 REFP0引脚用于外部基准、因此您应该移除下拉电阻器。 REFP0应连接到外部3.3V 电源、REFN0应直接接地。 在本例中、我建议在 REFP0和 REFN0之间添加一个0.1uF 电容器。

    默认情况下不启用 GPIO、但如果您最初将这些引脚用作 GPIO、请不要忘记从主器件更改您的器件配置。

    由于您使用的是单端电源、因此还应将 AVSS 直接连接到 DGND。 (请参阅数据表的"做与不做"部分: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1248.pdf)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时响应。  我根据反馈更新了红线。  更仔细地看一下 AVDD 和 DVDD 的要求、我注意到两者的绝对最大值为5.5V、建议最大值为5.25V。  按照我们的步骤、我们将5V 电源设置为5.1V 至5.2V 之间、这接近限制、在调整电压时很容易超过5.25或5.5V。  使用3.3V 代替 AVDD 和 DVDD 是否有意义?  

    此外、原理图中显示的"三角"接地用于+12V 电源。  用3.3V 接地代替+12V 接地是否合理?  在我们的应用中、5V 电源接地与3.3V 接地相同。 谢谢! -萨里贝尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maribel、

    这个新原理图看起来不错。

    电源电压可能会超过5.5V 多远、持续多长时间? 如果是短时间、您可以增加 AVDD 和 DVDD 上的去耦电容、以便对快速瞬变进行额外的滤波。 或一些外部浪涌/TVS 保护。 这主要取决于过压的长度。

    是的、我建议保持接地相同、因此使用3.3V/5V 电源接地是可以的。 我仍然建议将 AVSS 连接到 DGND、使其尽可能靠近 ADS1248。 您是否有理由隔离电路板上的12V 电源接地并且它未连接到3.3V/5V 电源接地?


    此致、