Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
您好!
使用 ADS1248、我将更改设计、使其在 ADC 和传感器上使用外部基准而不是 ADC 内部基准(从2.048V 到3.3V)、因为传感器需要2.5V 的最小基准电压。 我将在 Vrefout 和 Vrefcom 两端保留电容器。 我是否应该对连接到 REFP0或 REFN0的下拉电阻器进行任何更改、因为我现在将使用 ADC 的外部基准电压? 我应该在 REFP0或 REFN0上添加任何电容器吗? 从内部基准电压更改为外部基准电压时、是否有其他建议的电路更改?
谢谢、
Saibel