This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:S2 DIP 开关引脚4 (F2)-拉高

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888278/ads1278-s2-dip-switch-pin4-f2---pulled-high

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

我正在使用 ADS1278 EVM 板的 PCB Rev F、并尝试将板配置为在 SPI TDM 动态模式(F2=0、F1=0、F0=0)下运行

但是、无论 DIP 开关设置如何、S2引脚4上的 F2似乎始终拉高。

我注意到、此电路板有一个勘误文档、涉及 CLKDIV 引脚(S2的引脚3)的问题-然而、此引脚在我的电路板上似乎按预期运行、并且可由 DIP 开关控制

是否存在任何有关 S2-Pin4的已知问题(或者、这可能与此 DIP 开关的现有勘误表相关)?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是否已将 ADS1278EVM 插入 MMB0板?

    ADS1278上的格式引脚均为输入。  但是、如果使用 MMB0板为 ADS1278EVM 子板供电、它会将不同的 IO 线路上拉或下拉、并要求所有开关位置都处于断开(下拉位置)位置。  MMB0和 ADCPro 软件默认为帧同步 TDM-Fixed 模式、这会强制 F2线路处于高电平状态。

    您可以使用自己的主机控制器独立运行 ADS1278EVM、在这种情况下、DIP 开关可用于配置所需的格式、但在这种情况下、不应将电路板插入 MMB0板。

    请注意、SPI 模式会将 SCLK 限制为最大27MHz、从而将最大输出数据速率限制为105ksps。  此外、根据数据表中的表8、在使用高速和高分辨率模式时、CLKDIV 必须始终设置为高电平。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如果我在独立模式下操作 ADS1278EVM、我需要从主机控制器侧提供什么电压?

    我是否需要向 J5连接器提供5.0V、3.3V 和1.8V 电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    是的、您需要这三个电源电压。  请注意、J5上的这些电源直接连接到 ADS1278的电源引脚。  如果这些电压超过绝对最大规格、则可能会损坏部件。

    根据 ADS1278数据表:

    此外、用户指南中的 DVDD/IOVDD 标记为向后。  它应指出:

    ADS1278数字电源的连接方式如下:

    •IOVDD 电源连接到 J3接头的+3.3VD 引脚。

    •DVDD 电源连接到 J3接头的+1.8VD 引脚。

    ADS1278模拟电源 AVDD 连接到 J5接头的+5VA 引脚。

    此致、
    Keith