主题中讨论的其他器件:DAC37J84、 LMK04828、
您好、TI
我们正在使用 DAC37J84+TSW14J10+ZC706。 按照 TSW14J10 FMC-USB 插入器卡[SLAU580B]的说明、我们成功地在 DAC 的所有输出上获得了10MHz 音调。
在我们的第一步中、我们使用 DAC3Xj8X GUI 配置 DAC37J84和 LMK04828寄存器设置。 但是、现在我们正在开发一个 SPI 控制器、用于通过 FPGA 配置 DAC 和 PLL (ZC706)。
我们注意到、DAC37J84和 LMK04828 SPI 信号由 DAC37j84 EVM 中的 CPLD (请参阅所附图像)驱动。 但是、CPLD 输入信号不会路由到 TSW14J10中的 ZC706、而是连接到 FTDI-USB 控制器。
在 DAC37j84EVM 中、有两个连接到 CPLD 的接头(J24和 J25)似乎用作 DAC 和 LMK 的 SPI 输入。 问题在于我们不知道如何向 CPLD“告知”SPI 信号来自接头 J24和 J25。
DAC37j84 EVM 中有一个跳线(JP3),用于选择到 CPLD 的 SPI 输入信号(来自 FMC 或 FTDI-USD 控制器),但我们找不到任何东西来配置接头 J24和 J25到 CPLD 的 SPI 输入信号。
可以给我一些建议吗?
此致、